结果:找到"无线收发芯片Si24R1 2.4GHz 答题卡 人员考勤、资产管理、智慧城市、电动车防盗、无人机、无线遥感、智能家居",相关内容1000条
- 本人需要一款能在华强北立足航模之类的玩具
- 需要电池,电调,控制器,模具外壳,遥控器的生产设计供应。联系邮箱:Fengguangyuan.wubangtu.cn
- 所属专栏: 项目外包 标签: 无人机 无人车 无人船 发帖人:冯诺依曼 发帖时间:2023-09-13 12:31:00
- 超低功耗CSM2433射频芯片2.4G+125K+MCU的PKE人员定位进出考勤门禁芯片方案
- CSM2433是一款集成2.4GHz频段发射器、125KHz接收器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片无线收发器特性发射工作在2.45GHzISM频段发射兼容BLE4.2接收工作在15KHz-150KHz内置32次可编程NVM存储器3.3V编程电压集成低电压自动报警功能集成温度报警与防拆卸报警功能集成防冲突通信机制具有超低功耗自动发射/125KHz触发发射功能内置三通道低功耗ASK接收机可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒125KHz接收灵敏度60uVRMS集成125KHz触发进出门自动检测功能与位置定位功能集成125KHz无线编程功能内置10bit数字温度传感器内置3KH...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 人员定位 进出考勤 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2022-09-29 11:02:00
- 无线收发芯片Si24R12.4GHz
- 2.4GHzGFSK无线收发芯片Si24R1主要特性工作在2.4GHzISM频段调制方式:GFSK/FSK数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps超低关断功耗:1uA快速启动时间:≤130us内部集成高PSRRLDO宽电源电压范围:1.9-3.6V接收灵敏度:-83dBm@2MHz最高发射功事:7dBm接收电流(2Mbps):15mA发射电流(2Mbps):12mA(0dBm)最高10MHz四线SPI接口内部集成智能ARQ基带协议引擎收发数据硬件中断输出支持1bitRSSI输出极少外團器件,降低系统应用成本产品应用领域:答题卡人员考勤、资产管理、智慧城市、电动车防盗、无人机、无线遥感...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无线收发芯片Si24R1 2.4GHz 答题卡 人员考勤、资产管理、智慧城市、电动车防盗、无人机、无线遥感、智能家居 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2022-09-21 22:59:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 模块 2.4G 无线 收发 IC 无线收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
- 低压线性恒流智能家居照明调光芯片48V无电感H7310惠海
- 低压差线性恒流智能家居照明调光芯片60V无电感H7310惠海半导体低成本,带调光,外围少,无EMC问题,省体积东莞市惠海半导体有限公司专业设计、研发、生产与销售低成本、高性能、外围少、低功耗、支持PWM调光,5-100V输入的低压差线性恒流LED驱动IC。惠海半导体可为客户提供专业的低成本无频闪调光LED驱动芯片解决方案及技术支持。【惠海半导体H7310应用领域】电动车/汽车LED灯、LED智能家居照明、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯、智能RGB调光智能球泡灯、景观亮化LED照明、低压商业照明、太阳能照明、投光灯、灯条、线性LED照明驱动【惠海半导体H7310概述】惠海半...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低压线性恒流智能家居照明调光芯片 48V 无电感 发帖人:惠海半导体原厂 发帖时间:2020-09-16 16:28:00
- 智慧园区实际应用实例--智能巡更系统
- 一、需求背景小区或者工业园区保卫工作,夜晚巡更。以往是通过签到或者扫二维码方式判断,过程中可能会出现帮打卡或者不到现场的可能性。为了避免此情况,现在提供超低功耗的M1卡加NB-IOT双频阅读器,通过识别保安绑定的个人M1卡,再将打卡信息实时传到后台。保证巡更的严密性和安全性。二、系统组成13.56M的RF芯片加NB-IOT互联,实现了真正的超低功耗,使用年限一年以上不用充电三、系统原理工业园区(或居民小区)安保人员携带M1卡片进行巡逻,在巡逻路线上设置打卡点,安装双频阅读器(13.56MHz+NB-IOT),安保人员在园区内巡逻,将所有点位全部巡视一遍,完成打卡,打卡数据信息会通过NB-IO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 NRF24L01P 人员定位 有源标签 资产管理 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-08 16:47:00
- 廉租房智能门锁-人员流动管理方案:SI522+SI24R1+SI24R2E
- 市场需求:随着国家经济的蓬勃发展,国内人员流动越来越多,体量越来越大,流动人员管理的需求日益增加。众所周知,流动人员多以廉租房为居住地方,因此,这一难题,解决的关键点在于廉租房的管理。与此同时,国家已经针对流动人员的管控出台了一系列文件,也专门设立的监管部门,而目前的定期上门清点住户人员情况的方式,明显不能满足高效准确的人员管理需求,因此,借助物联网来管理成为了必要方式。目前推出了《廉租房智能门锁管理方案》,通过廉租房大门部署远距离RFID识读设备,租客携带RFID双频卡片进入廉租房楼道时,阅读器识读RFID卡片信息,判断进出状态,并打开闸机,通过远程平台进行人员进出情况进行统计,RFID双...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁 流动人员管理 高频读卡器 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-25 10:08:00
- 【报名中】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动
- 为让广大的技术工程师爱好者,能更快的了解到九九物联新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板AFM201T-EVB(点此查看资料)的各项性能,现推出开发板评测有奖活动。九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模块新品AFM201TI留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39877_1.html活动说明:活动时间:即日起止2019年9月15日(最后一批评测板寄出日期截止:8月15日)参与流程:1.扫描下面二维码,或点击打开本链接,提交申请表格《九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动报名表》;2.活动方不定期筛选(正确完整提交申...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智能家居 IoT 无线模块 开发板 评测 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-07-10 17:53:00
- PID算法在多旋翼飞行器上的应用
- 一、基本概念。P比例I积分D微分PID控制目的在于对误差的降低,也可以说是滤波,还可以说是3种纠正方式的集合。误差包括过去累计误差、目前误差和未来的误差。也就是时间的作用域的不同来区分的。响应指标:1、对误差的反应速度。(PI实现)2、控制器过冲的速度。(过冲:第一次超过峰值电压)(PD实现)3、系统振荡的程度。(PD实现)如何通过PID控制来降低误差呢?分以下几个步骤。1、通过各种传感器搜集到的输入数据(有误差的值)。2、控制器做出决定(滤波)。纠正误差的3种算法(滤波)1、消除当前误差。2、平均历史误差。3、预测未来误差。3、通过输出设备来做出反应(消除误差后)。注意:以上的滤波操作是通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无人机 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-30 23:00:00
- 无线接收芯片2210LC
- 无线接收芯片.外部电路简单.技术问题来这里交流
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 无线接收芯片 发帖人:电子狂人 发帖时间:2018-04-10 14:56:00
返回